主题中讨论的其他器件: SysConfig、 CC2640
我正在使用带有 MT25QL512ABB1EW9闪存芯片的 CC2642开发板。
我的引脚配置如下所述:- 
我将在闪存和 CC2642控制器同时运行两个函数。
1) 1)通过 BLE 将模拟数据传输到智能手机。
2)获取模拟数据并存储到闪存、还通过 BLE 将相同的数据发送到智能手机。
运行函数时的值。 1、消耗的电流比函数2消耗的电流大。
理想情况下、第2号功能需要比第2号功能更大的电流 1、
此外、我确认将手指放在这两个引脚(MISO 和 MOSI)上也会降低功耗、这一点我已经在万用表电流配置中进行了检查。
我尝试通过编程和电阻器配置将 MISO 引脚配置为输入上拉/输入下拉。 但它无法正常工作。
请指导我如何降低整个电路的电流消耗。