This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:刷写并关闭/打开电源后、应用程序不运行

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1245262/lp-cc1352p7-after-flashing-and-power-off-on-the-application-is-not-running

器件型号:LP-CC1352P7

您好!

我使用的是基于 BLE 的固件、Project Zero 代码是基准。 在调试模式下以及当我刷写已发布版本时、一切都可以正常工作;固件被上传、一切都 按预期执行(我可以看到外围 器件)。 但是、当我通过"关闭并重新打开"重启时、刷写后、应用程序无法启动。 LED 既不闪烁,也不能看到蓝牙外围设备。 启动过程中出现问题。  

如何调试或跟踪问题? 是"syscfg"中的某种配置、还是 BLE 示例应用的默认行为?

此外、我测试了非 BLE 示例应用、例如简单的 BUTTONLED、它会在刷写后运行。 这使我觉得  不存在硬件问题、特别是配置问题。
 
是否有关于如何为 CC1352P7-4创建独立 BLE 固件的提示?  

谢谢。