主题中讨论的其他器件:SysConfig、
大家好、
客户希望将 PTM 添加到他们的项目中。 从下面的链接中、介绍了在 SysConfig 中仅启用"PTM"选项。 但是、它似乎不起作用。 您能指示如何进入 PTM 模式吗? 例如在上电/复位期间按下哪个按钮。
我还使用 BTool 选中"basic_ble_PTM"示例。 BTool 无法连接到 CC2340R5。 请指导如何进入 PTM 模式以获取 "basic_ble_PTM"示例。 自述文件为空。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望将 PTM 添加到他们的项目中。 从下面的链接中、介绍了在 SysConfig 中仅启用"PTM"选项。 但是、它似乎不起作用。 您能指示如何进入 PTM 模式吗? 例如在上电/复位期间按下哪个按钮。
我还使用 BTool 选中"basic_ble_PTM"示例。 BTool 无法连接到 CC2340R5。 请指导如何进入 PTM 模式以获取 "basic_ble_PTM"示例。 自述文件为空。
谢谢你。
您好:Rogelio、
1.对于 basic_ble_PTM、如何让 CC23450R5进入 PTM 模式? 是否需要按 BTN1或 BTN2? 如果我直接使用 BTool 进行测试、则 BTool 会显示"GAP 器件初始化超时"。
2.以 DATA_STREAM 为例,如何集成 PTM 功能? 客户是否仅在 SysConfig 中启用"PTM"选项? 如何让设备进入 PTM 模式? 按 BTN1或 BTN2?
您好、Jerry。
对于 basic_ble_ptm,如何让 CC23450R5进入 PTM 模式? 是否需要按 BTN1或 BTN2? 如果我直接使用 BTool 进行测试,BTool 会显示"GAP 设备初始化超时"。
对于基本 ble PTM、我要确保在 syscfg 文件中选择 PTM 选项。 对于 BTool、错误可能是由于连接后器件未复位所致。 我将再次连接 btool、然后重置器件、再进行连接、
2. 对于 DATA_STREAM 示例,如何集成 PTM 功能? 客户是否仅在 SysConfig 中启用"PTM"选项? 如何让设备进入 PTM 模式? 按 BTN1或 BTN2 ?
很遗憾、其它示例 ATM 中仍未启用 PTM。
此致、
罗格利奥
您好:Rogelio、
对于基本 ble PTM、我要确保在 syscfg 文件中选择 PTM 选项。 对于 BTool、错误可能是由于连接后器件未复位所致。 我将再次连接 btool、然后重置器件、再进行连接、
您好、Jerry。
我已经对它进行了测试、能够通过 btool 运行一些 HCI。
步骤:
1.将 basic_ble_pTM 刷写到 Launchpad 上
2.用按钮重置 launchpad (老实说,可能不是必需的,但安全性比遗憾好)
3.连接 btool
4.发送位于高级命令中的 HCIExt_ResetSystemCmd。

您应该会收到一个事件响应。
我将注意到、PTM 模式不支持许多 HCI 命令、很遗憾、我没有列表。
如果您要进行射频测试、我建议使用 rfStudios、我们的用户指南中有相应的部分。
此致、
罗格利奥
您好!
我尝试了 host_test 和 basic_ble_pTM、但都无法使用 BTool 进行连接。
在 basic_ble_PTM 中、已在 syscfg 文件中选择 PTM 选项、如下所示:

并且我们没有修改两个项目中的任何代码或设置。
在 BTool 中,它显示了 如下错误:

至于串行端口设置:

请帮助检查我们是否错误地应用了任何配置。
谢谢。
Br、
宇文
您好!
用户指南是指能够在 PTM 和常规应用程序运行之间切换。 这是因为 PTM 模式必须使用 UART 来发送 HCI 命令、因此如果您的应用使用 UART、您将需要某种切换操作来从应用模式切换到 PTM 模式。 用户指南仅说明这可以通过 GPIO 输入或其他激励来实现、但需要在应用程序中实现、因为在 basic_ble_PTM 示例中该操作默认不是这样。
此致、
罗格利奥