Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
我正在使用简单广播设备、在移除外部低频振荡器之前、我的待机模式电流大约为2uA、但在移除低频振荡器之后、电流消耗2.11mA。 移除外部 LF 振荡器是否会影响待机电流? 如果愿意、如何在简单广播设备示例代码中启用内部 LF 振荡器而不是外部振荡器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用简单广播设备、在移除外部低频振荡器之前、我的待机模式电流大约为2uA、但在移除低频振荡器之后、电流消耗2.11mA。 移除外部 LF 振荡器是否会影响待机电流? 如果愿意、如何在简单广播设备示例代码中启用内部 LF 振荡器而不是外部振荡器?
Ankit、您好!
请参阅 《BLE-Stack 用户指南》 和 SWRA499的使用32kHz 无晶体模式部分。
此致、
瑞安
Ankit、您好!
我觉得您所做的代码修改是正确的。
我建议探索两个导联:
1) 1)器件可能无法进入待机状态并保持运行状态。
2) 2)由于 LF 晶振的移除而出现电流泄漏。
对于1)、我建议:
-确认系统按预期工作(功耗除外)
-确认符号"power_saving"仍在项目中定义
-获取功耗跟踪并验证器件每1秒唤醒一次(在此期间电流消耗应增加~2.5 mA),并且每10秒打开无线电(在此期间电流消耗应增加~6.0 mA)。
-验证复位并保持复位信号是否会导致功耗降至接近0mA。 然后、检查释放复位后的功耗
对于2)、可以在仍装有 LF 晶振的电路板上运行相同的代码(即配置为不使用 LF 晶振运行的代码)。
我希望这将有所帮助、
此致、
您好 Clemet:
表示1)、
-确认系统按预期工作(功耗除外)
>>是的,设备按预期工作, 只增加了功耗。
-确认符号"power_saving"仍在项目中定义
>>是的。
-获取功耗跟踪并验证器件每1秒唤醒一次(在此期间电流消耗应增加~2.5 mA),并且每10秒打开无线电(在此期间电流消耗应增加~6.0 mA)。
功率分析仪的电源迹线如下所示
a. RCOSC 校准(1秒)和广播(10秒)电流消耗整体视图
B. RCOSC 校准期间的电流消耗:2.432mA
C.广告期间的电流消耗:6.863mA
D.待机平均电流:平均值:1.3796mA,最大值:1.57mA
-验证复位并保持复位信号是否会导致功耗降至接近0mA。 然后、检查释放复位后的功耗
>>是
对于2)、可以在仍装有 LF 晶振的电路板上运行相同的代码(即配置为不使用 LF 晶振运行的代码)。
>>当连接了外部晶体但运行的代码是修改后的 RCOSC_LF 代码时、电流消耗变为正常、即在待机模式下为1.2uA
您是否正在使用 LAUNCHXL-CC2640R2F 或定制 PC 板? 如果不使用 LAUNCHXL-CC2640R2F、我建议评估此硬件、以确保您的软件更改正确无误。 您应该考虑到您的 XOSCL_LF 可能未正确启动或振荡。 您可以参考 SWRA640、监控晶体连接并考虑将您的设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以进行进一步审查。
此致、
瑞安
SWRA499的第3.1节: 在内部32kHz RC 振荡器(RCOSC_LF)上运行时无需特定的硬件配置。 32kHz 晶体引脚在不使用时将处于高阻态、并且可以安全地连接到任何逻辑电平或保持未连接状态。
此致、
瑞安
我建议您将 #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3 // LF RCOSC 添加到 ccfg.c
#include <ti/devices/DeviceFamily.h> #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3 // LF RCOSC #include DeviceFamily_constructPath(startup_files/ccfg.c)
如果这不会通过内部低频振荡器实现低功耗运行、则这是 进一步研究硬件设计的额外证据。
此致、
瑞安
SWRA499的第2.2节提供了约束条件:
整个 CC13x2/CC26xx 温度范围都支持 RCOSC_LF 校准、但必须注意温度梯度。 为了保持在±500ppm 的睡眠精度要求范围内、每个校准间隔的最大温度变化不能高于1°C、默认校准间隔为1秒。 选择 RCOSC_LF 构建配置作为睡眠时钟源或根据软件配置部分修改工程时、将启用校准例程(对于不要求睡眠时钟精度的应用、可以手动禁用校准。 例如、信标应用使用的非连接的广播)。 然后、每当更精确的高频(24或48MHz)振荡器启动时、校准都将自动运行。 为保持±500ppm 的精度、假设温度变化不超过每秒1°C、校准必须至少每秒运行一次。 在有效低功耗蓝牙连接间隔大于1s (处于待机模式的时间大于1s)的应用中、必须安排至少每秒唤醒一次以执行 RCOSC_LF 校准。 类似地、如果应用处于活动状态的时间长于1s、则必须由应用触发校准。 使用第3.2节中的支持构建配置、BLE-Stack 软件将自动处理这些校准要求。
此致、
瑞安