This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于通过 DATA_STREAM 计算 BLE 功能的 SPP (串行端口配置文件)

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1247181/cc2340r5-about-spp-serial-port-profile-over-ble-function-by-data_stream

器件型号:CC2340R5

我们希望 通过 DATA_STREAM 函数实现 SPP (串行端口配置文件)、并计划在 UartService、UartTxCharacteristic 和 UartRxCharacteristic 中设置我们的自定义 UUID 、以及我们应该在 DATA_STREAM 中修改哪些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 DATA_STREAM_SERVER.h 中找到了一些 UUID 定义、但我的请求是将 UUID 修改为"6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e"、我是否应该发布完整值? 在示例代码中、它仅使用4个 字符。

    // Service UUID
    #define DSS_SERV_UUID 0xC0C0
    
    // Characteristic defines
    #define DSS_DATAIN_ID   0
    #define DSS_DATAIN_UUID 0xC0C1
    
    // Characteristic defines
    #define DSS_DATAOUT_ID   1
    #define DSS_DATAOUT_UUID 0xC0C2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您遵循 有关数据流的 SimpleLink Academy 实验、在其中可以找到一个名为 更改设备配置 创建新问题、 更改 UUID 。 其中将说明如何更改 UUID 以适合您的应用。

    此致、