This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2541迁移

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1247615/cc2340r5-cc2541-migration

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2541

各位同事、您好!

我有一位客户希望从 CC2541迁移到  CC2340器件、并在下面提出了一些问题。

 固件是 UART <-> BLE 桥。 还应有可能建立一个签字的 OTA。 TI 是否有任何符合此要求的演示应用(可节省大量时间)? 我怀疑这可能比迁移现有的 OSAL 固件要快得多。

-我们应该如何替换引导加载程序和固件更新例程。 我们使用了一个与 CC254X BEM 相当的系统、这种系统具有两种冗余映像类型(ImageA 和 ImageB)。 您是否有可更新的引导加载程序和固件的示例项目?

-你有一个示例项目,其中固件运行为一个简单的 UART-BLE 网桥(通过 UART 接收的所有内容都被放入一个特征中,在特征中接收的所有内容都通过 UART 发送)

-一般来说,用 FreeRTOS 架构替换 OSAL 架构需要付出很多努力。 是否有任何更详细的实践示例(例如基于您现有的 CC2541演示项目的教程、介绍如何将这些示例移植到新架构)

 

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    首先、我们有一个专门介绍这一点的迁移指南、 现已问世

    -目前我们没有这样的示例项目用于可更新的引导加载程序+固件

    -我们没有您提到的 UART-BLE 桥接器,但我们正在研究数据流示例的功能,您可以通过 UART 直接接收该特征。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    感谢您的快速回复、我已向客户推荐了迁移指南、但其中只涵盖了移植要求的一小部分。

    此致、

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户仍难以进行迁移、请随意强调他们的阻止点。

    我们很乐意在迁移过程中为他们提供帮助、

    此致、