This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:评估不带绑定/配对的特征

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1247413/cc2640r2f-acces-a-characteristic-without-bonding-pairing

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

我正在将 cc2640与 HID_emu_kbd 项目配合使用。 我正在我的设备上使用鼠标 HID 鼠标描述符、它已经运行正常。 我的应用之一是读取鼠标 特征值、我们构建该值是为了在不使用 HID 协议的情况下了解鼠标点击、x 和 y 位置。 换句话说、这个特定中心设备将从隐藏报告外部读取鼠标值、我是 alson、使其正确无误。 问题是、我需要与该设备配对并建立绑定才能访问 charactic、并且我想仅通过连接来读取它、因为在我正在使用的此中央设备中进行配对不是很容易。 是否可以在使用粘接时看到字符值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    您无需连接即可获取数据、如果外围设备广播数据、则可以从中心设备扫描这些数据、而无需连接。 首先、我建议您查看我们的 用户指南 、更具体地说是查看通用属性配置文件(GATT)部分、以了解更多相关信息、其次、按照我们现有的 CC2640实验的要求、查看 扫描和广播 1。

    希望这对您有所帮助、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    如果使用 hid_emu_kbd 作为项目的基础、则需要将其与笔记本电脑等配对。 在配对过程中遇到问题的中央设备是什么?

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用香蕉 PI 作为中心、它使用鼠标 x、y 和点击值来控制另一个电子器件。  然而、与香蕉 PI 的第一次连接太慢(几乎15秒)、所以我想在无需配对的情况下读取鼠标值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我已使用 hid_emu_kbd 将项目连接到笔记本电脑。 我不记得鼠标 x、y 和点击是否需要进行配对。 您能不能尝试将它与香蕉 PI 配对吗? 我记得配对是用于自动连接的。

    -克尔