This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2587845 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1249495/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5

您好、TI 成员!

 我发现使用 UniFlash 工具时存在一个奇怪的调试详细信息。 执行芯片擦除消息执行时间晚于写入闪存。 这是否意味着 这些操作  同时进行?

  

非常感谢、

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的报告。  这可能表明控制台记录过程存在问题、而不是器件编程操作本身存在问题。  您能否确认您正在使用的是修订版 B / PG2.0 CC2340R5器件、并说明您正在评估的 Uniflash 的版本?  此外、您执行了哪些步骤来创建此行为、它是否易于重现?  在可以确认行为后、我会向 Uniflash 开发团队报告以进一步解决问题。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     我的信息如下。 我只需构建 SimpleLink SDK 示例代码、然后使用 Uniflash 加载映像。 所有设置都将保持默认状态。
    此行为易于重现。  

    EVB 版本:RevB/PG2.0
    CCS:  12.3.0.00005.
    示例代码十六进制文件:DATA_STREAM_LP_EM_CC2340R5_FreeRTOS
    Uniflash 版本: 8.3.0.4307

    非常感谢
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry、我报告了  相应的设置。  您每次使用 Uniflash 时是否都会看到此行为、以及它是否会 影响结果(即、使用 Uniflash 刷写之后、DATA_STREAM BLE 示例应用程序是否正确运行)?  

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发团队的反馈:"第一个写入闪存行只是指示程序加载开始、即在写入发生之前触发擦除时。 因此、控制台输出的顺序在这种意义上是正确的、但这有点令人困惑。"

    此致、
    瑞安