您好、TI 成员!
以下是我的建筑环境:
Code Composer Studio |
12.3.0.00005 |
SimpleLink SDK |
7.10.00.35 |
XDCtools |
3.62.1.16_CORE |
我们使用启用了 UART 的 DATA_STREAM 项目。
当我们收到来自 UART RX 的消息时、我们会将其发送到其他一些应用程序。
我们尝试这样做:
Status = DSP_sendData (&uartReadBuffer、128);
而 uartReadBuffer 是一个 uint8数组、我们使用 UART2_Read 存储来自 RX 的消息。
但当我们在调试模式下运行并尝试通过这一行时,它会从 iCall_Posix.c:00x00026AFC 的"iCall_abort ()"中断,并且不会接收任何消息或发送任何内容。
我们是否滥用了 API、或者您会如何建议我们修改我们的代码?
谢谢。
Br、