This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:我是否可以询问从何处下载此芯片的 BSDL? 如何分别访问 XDS100和 Jlink?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1250785/cc2650-may-i-ask-where-to-download-the-bsdl-for-this-chip-how-can-i-access-xds100-and-jlink-respectively

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

以下是客户的请求:

从何处下载此芯片的 BSDL?

如果客户希望使用 C/C++代码、如何分别通过 XDS100和 Jlink 访问 cJtag?

您能检查一下这个案例吗?

谢谢。此致、

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们不支持 CC2650上的边界扫描。

    在开发过程中、客户可使用支持 XDS110和 JLink 的 Code Composer Studio。 Uniflash 还支持两个调试接口。

    -周杰