主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
如何为 Persistant_App onchip OAD.i 启用 UART 调试消息已 尝试 MenuModule_printf 它不工作。实现超出应用大小限制的 UART 驱动程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您与我们联系。 如果实现 UART2驱动程序(使用 UART2callback 或 UART2echo 示例作为参考)超过了应用程序大小限制、那么我建议改用日志驱动程序。 以下 E2E 主题提供了一些有关日志驱动程序工作原理的有用信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1239043/faq-cc2340r5-enabling-debug-logging-on-the-cc23xx-device-family
此致、
1月
您好!
1.如何保存内存? 大多数特性被应用使用。 您能建议 跳过代码的哪一部分吗? 我们需要大约2KB 的内存。
2.如果我增加了持久应用程序的闪存大小,如何在 mcuboot 代码中进行相同的更改。 我将在 SDK 的示例文件夹中使用为 mcuboot 提供的十六进制文件。
有关在 mcuboot 中进行更改、我已参考以下链接。 但我没有找到有关为 mcuboot 编译和创建十六进制文件的信息。
您好!
您可以进行的修改将取决于您的应用程序、但要启动、您可以尝试从应用程序中删除菜单模块以及删除任何未使用的文件。 您还可以尝试从应用程序中完全删除 UART、并删除功能。
MCUBoot 项目可在 {SDK_INSTALL_DIR}\examples\nortos\lp_EM_CC2340R5\mcuboot 中找到。 您可以修改和编译这些工程、以创建新的 mcuboot hex 文件。
此致、
1月
大家好、Jan、
我已经导入了 ticlang 版本项目。 在 flash_map_backend-flash_map_backend.h 中有一个示例地址。
因此、我已经尝试将配置更改为默认地址、
#elif defined DeviceFamily_CC23X0R5 #define BOOTLOADER_BASE_ADDRESS 0x00000000 #define BOOT_BOOTLOADER_SIZE 0x00006000 #define BOOT_PRIMARY_1_BASE_ADDRESS 0x00006000 #define BOOT_PRIMARY_1_SIZE 0x0002c000 #define BOOT_SECONDARY_1_BASE_ADDRESS 0x00032000 #define BOOT_SECONDARY_1_SIZE 0x00048000
编译了 MCUBoot 并加载了 MCUBoot -0x0、based_persistent -0x6000、based_oad - 0x32000 二进制文件后,它只广播持久应用程序。
我已经尝试在 mcuboot_config/mcuboot_config.h 中将 MCUBOOT_MAX_IMG_SECTIONS 设置为125、但 OAD 应用程序仍然不广播。
/* Default maximum number of flash sectors per image slot; change * as desirable. */ #define MCUBOOT_MAX_IMG_SECTORS 250
我们需要根据这些存储器地址进行更改、并让我们知道设置 MCUBOOT_MAX_IMG_SECTIONS 的值。
#elif defined DeviceFamily_CC23X0R5 #define BOOTLOADER_BASE_ADDRESS 0x00000000 #define BOOT_BOOTLOADER_SIZE 0x00006000 #define BOOT_PRIMARY_1_BASE_ADDRESS 0x00006000 #define BOOT_PRIMARY_1_SIZE 0x00030000 #define BOOT_SECONDARY_1_BASE_ADDRESS 0x00036000 #define BOOT_SECONDARY_1_SIZE 0x00046000
请告诉我们如何解决此问题、并尽快分享解决方法。 请在此处查看此处提供的其他详细信息。 请联系我们。
谢谢你。
大家好、Jan、
在 PERSISTENT 应用中 、需要在 UART 上打印一些消息。 当 实现 UART 驱动程序时、由于存储器问题而超过应用 程序大小限制、因此我们将尝试增加持久应用程序的闪存大小并更改应用程序代码的基址。
在尝试之前、我已尝试了 SDK 中提供的 basic_persistent 示例代码和 basic_ble_oad 示例代码 、并且我们已将默认地址修改为 MCUBoot ticlang.now 加载了这三个代码、但默认 OAD 示例代码在修改后的 MCUBoot 中不起作用。
#elif defined DeviceFamily_CC23X0R5 #define BOOTLOADER_BASE_ADDRESS 0x00000000 #define BOOT_BOOTLOADER_SIZE 0x00006000 #define BOOT_PRIMARY_1_BASE_ADDRESS 0x00006000 #define BOOT_PRIMARY_1_SIZE 0x0002c000 #define BOOT_SECONDARY_1_BASE_ADDRESS 0x00032000 #define BOOT_SECONDARY_1_SIZE 0x0004A000
这是在 从 SDK 导入的 MCUBoot 文章版本代码中修改的内存地址。
请 分享在 MCUBoot 条中设置默认内存地址的权变措施。
谢谢你。