主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好
我正在处理一个低功耗应用、在初始测试中、我加载了 based_ble 示例代码、并禁用了所有外设。 我接收到的待机电流大于60uA、根据数据表中提到的待机电流、这种情况不太可能发生。 SDK 版本为 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35。 加载的外设代码以10s 的间隔广播。
使用连接到直流分析仪的 LP-EM-CC2340R5对电流进行测量。
有人能提供降低电流消耗的建议方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在处理一个低功耗应用、在初始测试中、我加载了 based_ble 示例代码、并禁用了所有外设。 我接收到的待机电流大于60uA、根据数据表中提到的待机电流、这种情况不太可能发生。 SDK 版本为 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35。 加载的外设代码以10s 的间隔广播。
使用连接到直流分析仪的 LP-EM-CC2340R5对电流进行测量。
有人能提供降低电流消耗的建议方法吗?
您好!
您能解释一下待机电流的含义吗? 这是器件处于待机状态时在射频事件之间测得的平均电流消耗吗? 换言之、是您提供的总平均值的数字、也是下图中峰值之间的平均值:
您是否禁用了显示模块? 这可以通过 SysConfig 中 BLE 模块的高级设置选项卡来完成。 您是否拆下 LaunchPad 上 LED 的跳线? 这可能会增加电流消耗。 我之前捕获了 LaunchPad 上运行的修改后的空项目、并观察了以下待机测量值:
显示了一个2-3秒的测量会导致707nA 的平均功耗、这与数据表中提到的内容一致。 对空项目进行的唯一修改是取消 GPIO 切换并将待机时间增加到10秒。 您能否分享您正在使用的测量方法? 设置图片也可能会有所帮助。
此致、
1月
大家好、Jan
感谢您的回复
我的意思是在特定时间后、上电后的平均电流消耗在20-30秒内。
该读数是在电压为3V 时获得的、即使保持 Adv 间隔为10秒、平均值也是42+uA。
您可以检查测量设置。 在这里、我将使用 SMPS 为器件供电。
"您禁用了显示模块吗? 这可以通过 SysConfig 中 BLE 模块的高级设置选项卡来完成。 您是否拆下 LaunchPad 上 LED 的跳线? "
是的、我将禁用显示模块、按钮、LED。
您好!
我自己做了测试。 我将 ble_basic 设置为以1秒的广播间隔进行广播、并禁用显示模块、并获得~3秒内大约29.3uA 的平均值。
我使用了以下项目: e2e.ti.com/.../3618.basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip
您能否尝试在末端使用这个项目进行确认?
此致、
1月
您好!
我在拆除 LED 跳线的情况下使用 LaunchPad 进行测试。 看起来您的 LaunchPad 也设置正确。 该过程看起来正常。 黄线是否接入电源中的 VCC? 您能否将 VCC 更改为3.3V、以确保我们具有相同的电压输入。
我们无法预料到会出现这些数字。 似乎最小值为~250uA、远高于预期。 您能否尝试使用 gpiostandby 来测量仅在待机时的平均功耗? 将待机持续时间值至少增加到10秒、以确保我们在整个测量持续时间内处于待机状态。 同时注释掉 GPIO_toggle ()和 GPIO 函数调用以删除 LED 切换功能。 可以看到待机电流小于710nA。 如果您未看到该信息、则可能需要在测量设备中更改一些设置或某些内容。
您能否确认您的 LaunchPad 是 PG1.0器件还是 PG2.0器件?
此致、
1月
大家好、Jan
感谢您 就流程提供正确的建议。
我已尝试使用定制电路板、可实现小于710nA 的待机电流、 gpiostandby 代码。
"我使用了以下项目: 3618.basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.zip " 将此代码加载到定制电路板上后、我的电流将接近 29.3uA。
相对低的应用提供了一个好机会。 假设待机电流为1uA、间隔为1秒、无线电发射电流为9mA、持续300us、则平均电流应该甚至会降低至3-4uA、如果弄错了、请与我联系。 我们的应用需要低功耗功能才能使用电池。 指导我实现更低的电流、以便它满足应用特性。
您好!
我很高兴听到在定制板上看到预期的功耗。 我们可以采取一些措施来最大限度地实现节能。
1.我们可以尽量减少传输的数据量(减少无线电开启时间)。
2.延长连接间隔和广播间隔可以降低传输频率。
3.我们可以确保所有的 GPIO 都处于最佳的拉取配置。
4.我们可以减小 txPower (这会对范围产生影响)、来减少发送期间的电流消耗。
5.提交您的设计以 进行设计评审 、以验证是否存在可能导致额外功耗的重大因素。
您能否通过以上五项建议来了解我们是否可以进一步降低功耗?
此致、
1月