请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好、TI 成员!
以下是我的建筑环境:
Code Composer Studio |
12.3.0.00005 |
SimpleLink SDK |
7.10.00.35 |
XDCtools |
3.62.1.16_CORE |
我们希望从 Temperature_getTemperature ()获得十进制温度。
可用吗? 如果可以,我们如何设置 Temperature_getTemperature ()的输入?
谢谢。
Br、