This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如果 CCFG 损坏、BldrIoCfgTable 将如何变化?

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1243999/cc2340r5-how-will-bldriocfgtable-change-if-ccfg-is-damaged

器件型号:CC2340R5

您好、TI 成员!

以下是我的建筑环境:

软件

版本

Code Composer Studio

12.3.0.00005  

SimpleLink SDK

7.10.00.35

XDCtools

3.62.1.16_CORE

我们看到 BldrIoCfgTable 定义如下:

但我们不确定、对于 QFN24、如果器件的 CCFG 已损坏、在 引导加载程序模式下串行 IoCfgIndex 是否会更改为0?

(我们现在将 serialIoCfgIndex 设置为1、并假设它会保存在 CCFG 中)

谢谢。

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    如果 CCFG 区域损坏、其 CRC 极有可能无效。 在引导时、如果 CCFG 区域的 CRC 无效、则无论后门引脚的状态如何、器件都会进入引导加载程序模式。 同样、如果 CCFG 区域的 CRC 无效、引导加载程序将使用来自 FCFG 的配置。

    换句话说、如果 CCFG 区域的 CRC 无效、

    -对于 QFN24和 QFN32设备,BldrIoCfgTable[ 0 ]被使用

    -用于 QFN40、BldrIoCfgTable[ 2 ]被使用

    如果未清除、则当 CCFG 区域的 CRC 无效时、引导加载程序配置与当器件为空时的配置相同。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI!

    哪些 SW 案例会意外损坏 CCFG? 是否有保护机制、例如在更新固件时挂起或失败而造成损坏?

    从硬件角度来看、我认为 CCFG 一旦损坏、芯片或相关电路就已经损坏了很多、在现实世界中甚至不可能使用这种方法。

    谢谢

    威尔逊