This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7的 AoA 示例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1251865/cc2652r7-aoa-examples-for-cc2652r7

器件型号:CC2652R7

您好!

有人可以指导我如何在 CC2652R7芯片上基于 RTLS_Response 和 RTLS_Coordinator 运行 AoA 示例吗?

我一直在 SDK 6.20上使用 AoA 处理2642R1/2652R1。 我需要将项目移植到2652R7芯片、似乎没有捷径。

在 SDK 6.20中、我看到了2652R7的示例、但没有 AoA 示例、我知道将 AoA 引入常规项目并不容易。

在较新的 SDK 中是否有基于2652R7的 AoA 示例? 是否有任何指导或教程链接可用于将基于2652R1的项目迁移到2652R7?

谢谢。

伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    在此处找到迁移指南。 

    使用我们最新 SDK 中的 RTLS_xx 示例时、我可以按开关器件更改为 CC2652R7RGZ。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你!
    迁移指南包含更多的硬件指南、没有任何有关开关芯片的软件 SDK 细节...

    是的、如果您使用自定义硬件、在芯片之间切换时、可以看到开关器件在库存/初始项目中仍使用 LP 作为硬件、这会显示为灰色。


    在任何情况下、似乎将现有的示例项目切换到使用不同的系列芯片不是一项非常简单的任务-我希望有相关教程。 我知道、它会涉及链接器文件的存储器范围、所以我知道为什么建议您从特定芯片的示例工程开始。

    我从 CC2642R1 rtLS_responser 示例项目移至 cc2642R7的 simple_peripheral_oad_onchip_lp_CC2652R7_tirtos7_ticlang 示例项目并将其导入。 这需要花了一点时间、但我可以在基于 R7的器件原型上刷写输出、并且可以看到 CME。

    我实现了我需要做的事情、只是花费了比我预期的更多的时间。 将来、如果 R7芯片可以获取 SDK 样本的 RTLS 示例部分、这会很好。

    谢谢。

    伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。

    感谢您的意见 、我会将其转发给我们的开发部门。

    此致、

    亚历克斯