This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:使用简单的中央设备示例时在终端上未接收到 UART 数据

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1251773/launchxl-cc2640r2-uart-data-not-received-on-terminal-while-using-simple-central-example

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

我无法从 LAUNCHXL-CC2640R2接收 UART 数据。 我将使用简单的中央示例。 SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03。 CCS 终端设备的 UART 配置应该是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    是否可以确保 Rx 和 TX 跳线已连接?  

    之后、UART 设置为:  

    115200波特

    8位

    没有天堂

    1个停止位

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    谢谢您的回复、我使用了错误的波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    很乐意提供帮助。

    此致、

    亚历克斯