This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5 IO 配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1251989/cc2340r5-cc2340r5-io-configuration

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、这里有几个关于外设的问题、 有人能帮助澄清一下吗。

1.最多可配置多少个 PWM?  

2. BLE 是否受 RTC 支持;如果仅使用内部 RC RTC、BLE 性能会受到多少影响?

3.引脚多路复用器完全是 任意的或受限的? 例如:将 UART0RX 配置为 DIO16后、 UART0TXD 必须配置为 DIO17、也可以配置为任何其他类型、如 DIO18、DIO20。 如何处理其他信号例如 例如 SPI0SCLK?

谢谢/EK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    1.) CC2340R5提供4个具有 PWM 的计时器、您可以在我们的 TRM 中找到更详细的说明

    2.) 我不确定您在这里的要求? 是否避免使用外部晶体? 如果没有外部晶体、则无法进行无线电操作。

    3.) 它不是完全任意的、但您可以在一组不同的引脚中进行选择。 有关更详细的概述信息、我建议您下载我们的 SDK 并查看 SysConfig。 您可以在这里 配置引脚分配。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我的问题上可能有一点混乱:讨论了第二个 XTAL 32.768K、它是否必须适合 BLE 运行?如果它必须、是否可以使用内部 RC 32.768K? 如果允许内部32.768K 代替外部32.768K 来进行 BLE 操作、那么会对 BLE 性能产生什么影响?

    顺便说一下、建议 IO 多路复用器可以在数据表或任何其他应用手册中完整说明、而只在 SDK SysConfig 中披露。   

    此致/ EK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们正在设计将内部 RC 振荡器用于 BLE 的功能、由于现在不工作、我建议您将其添加到您的设计中、而不是在启用该功能后进行组装。  
    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的及时回应、我明白您的观点。

    现在一切都很清楚。

    此致

    /克朗