This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SDK7.10.0.35构建错误

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1246664/cc2340r5-sdk7-10-0-35-build-error

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

香榭丽舍:

SDK7.10.0.35.

SysConfig 1.16.2

FreeRTOS 2022Q1

请帮助修复我的构建错误。

谢谢。

描述资源路径位置类型
致命错误:未找到"freertos.h"文件 iCall_Posix.c /basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang/common/iCall 线路54 C/C++问题
致命错误:未找到"freertos.h"文件 main_freertos.c /basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 行22 C/C++问题
gmake:***[COMMON/iCall/iCall_Posix.o]错误1 basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang C/C++问题
gmake:***[MAIN_FREERTOS.o]错误1 BASIC_BLE_PROFILES_LP_EM_CC2340R5_FreeRTOS_ticlang C/C++问题
gmake:***[syscfg/ti_freertos_config.o]错误1 basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang C/C++问题
gmake:***[syscfg/ti_freertos_portable_config.o]错误1 basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang C/C++问题
gmake:由于错误、未重制目标"all"。 basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang C/C++问题
目标'common/iCall/iCall_Posix.o'的配方失败 subdir_rules.mk /basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang/Release/common/iCall 行9 C/C++问题
目标'main_freertos.o'的配方失败 subdir_rules.mk /basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang/Release 行38 C/C++问题
目标"yscfg/ti_freertos_config.h"的配方失败 subdir_rules.mk /basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang/Release line 31 C/C++问题
目标"syscfg/ti_freertos_portable_config.ho"的配方失败 subdir_rules.mk /basic_ble_profiles_lp_EM_CC2340R5_freertos_ticlang/Release line 31 C/C++问题
无效的项目路径:未找到包含路径(C:\TI\FreeRTOSv202210.01-LTS\FreeRTOS-LTS\FreeRTOS\Source\include)。 basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 路径进入问题
无效的工程路径:未找到包含路径(C:\TI\FreeRTOSv202210.01-LTS\FreeRTOS-LTS\FreeRTOS\Source\portable\GCC\ARM_CM0)。 basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 路径进入问题
这是 TI 提供的默认噪声调节密钥、根据 NIST SP 800-90B 可接受。 但是、TI 建议您将此默认值更改为产品的自定义随机值 basic_ble_profiles.syscfg /basic_ble_profiles_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang /ti/drivers/RNG 噪声条件 KeyW3 SysConfig 问题

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    我建议您查看  TI BLE5-Stack 快速入门 来正确导入您的项目。

    我认为您没有执行指定 FreeRTOS 安装位置的步骤、

    1. 在 CCS 中、从菜单中选择 Window→Preferences。

    2. 选择 General→Workspace→Linked Resource category。

    3. 单击 New (新建)并添加具有以下设置的链接。

           姓名: FREERTOS_INSTALL_DIR

                 Value:FreeRTOS 安装的位置

    只需在您创建的每个 CCS 工作区执行一次这些步骤。

    希望这能解决您的问题、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、G。我来结束本次课程。