This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:uart2echo 不起作用

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1252747/launchxl-cc26x2r1-uart2echo-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

大家好、充满激情的人、  

我最近开始使用 TI 产品、并尝试将 CC26XR1连接到 TM4C1294XL。 我是从在 CC26XR1上运行示例开始的、看上去并不起作用。

调试表明它无法找到 cpu.h 然后 driverlib.c ,我分别为它提供了路径:

  • C:\ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib
  • C:\ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\rom

我回到了调试阶段、分步执行显示它在 cpu.h、driverlib.c、PowerCC26X2_tirtos.c、sys_ctrl.h 和 RingBuf.c 之间来回切换、而最终不执行 uart2echo.c

因此、串行通信(XDS110类应用/用户 UART COM)中从未出现任何内容  

有什么原因的想法吗? 知道我尝试了 nortos 和 tirtos 版本、但完全有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farah:

    对于缺少的路径、我建议您删除并重新安装系统。 通常、我们的示例可以开箱即用。

    我建议您先访问我们的 Simplelink Academy 、了解我们的系统、TIRTOS 和 BLE 堆栈如何协同工作。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您的及时回应。  

    我想您的意思是重新安装 SDK、我试过这样做、但没有解决路径问题、也没有解决上面的错误。  

    我想我不会遇到无 RTOS 集的问题、但使我尝试其他 RTOS 集的情况并非如此。 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farah:

    "我知道你在胡说什么。"  

    对我来说、使用 hterm、UART2Echo 开箱即可正常工作。  

    我推荐的一些步骤:  

    1.) 确保您使用的所有库都来自同一个 SDK。 这可以通过在 CCS 中删除工程并重新导入新工程来完成。

    实际上、不应强制您自己提供任何路径、除非您使用的是 FreeRTOS。

    然后、您必须提供 FreeRTOS 安装目录。 有关此示例的说明、请参阅我们的 Simplelink FreeRTOS 基础培训

    2) 2) 尝试使用 XDS 调试器和您的 PC 来运行项目、看看它是否工作。  

    若要在此处继续、我建议您删除当前导入的项目文件夹并重新导入。 然后在此处开机自检发生错误。  

    请注意、我在这里提供帮助的可能性有限、因为我无法在我身边重现此问题。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!  

    我在板的一侧挖了一点,结果我忘了放回跳线,我的坏...