This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE CC2340R52E0RKPR 和 CC2541F256RHAR 在电气规格或其他

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253026/cc2541-the-main-difference-between-the-ble-cc2340r52e0rkpr-and-cc2541f256rhar-in-terms-of-electrical-specification-or-other

器件型号:CC2541

迪亚尔斯、  

BLE CC2340R52E0RKPR  和 CC2541F256RHAR 在电气规范或其他方面的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kinson:

    无线电流耗以及有源模式电流各不相同。

    此外、平衡-非平衡变压器还集成到 CC2340中、从而可以降低 BOM 成本。  

    CC2340支持更多 BLE 功能。

    请查看这两个数据表来比较两款芯片组、从而比较您感兴趣的特性。
    此致、

    亚历克斯