This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:有关低功耗的一些问题。

Guru**** 2392475 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253120/cc1352r-some-issues-about-low-power-consumption

器件型号:CC1352R

大家好、

以下是客户的请求:

CC1352R 背面的标记:  版本:0.4.0   FW:   SDK1、60RC1   1752

我有两个用于测试蓝牙的 Launchpad。 其中一个示例(假设使用演示板)在调试期间发现了低功耗问题(广播期间、功耗不是大约1uA、而是大约8uA)。 然后烧录 gpiointerrupt 示例、并且测试也与10uA@3.3V 相关。 跳线已被移除。

另一个(采用 B 演示板)测试 gpiointerrupt、它可以达到大约1uA。 测试蓝牙也是正常的。

然后、我使用了新的 CC1352R、并更换了演示版的 CC1352R。 移除 TVS 阵列 CR8、减少约500nA、平均电流为~9.45uA、功耗仍不正常。

 问题如下:

  1. 导致 功耗异常的演示有什么问题? 程序和主芯片一样、主芯片也改变了。
  2. B Demo 测试正常、但在使用万用表测量 DIO_20 (Flash_CS)引脚后、功耗也会增加到9uA。 移除闪存后没有异常、这是否正常?
  3. CC1352R 如何主动断开连接? 目前,交换机广播已测试正常。

您能检查一下这个案例吗?

谢谢。此 致、

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我将请我们的硬件应用工程师查看一下、希望在下周早些时候得到解答。  

    此致、

    SID