This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC1354P10]加密 AES、SHA

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1245173/cc1354p10-cryptography-aes-sha

大家好、TI 团队:

我想知道如何使用 AES-128-CCM。

在 SDK 中、AES-128-CCM 参数是 aad、nonce、mac。

一次性是 IV?、Mac 是标签?

我想使用 HKDF-SHA256。

如果我在 SDK 中使用 SHA2_HMAC API、我能得到与 HKDF-SHA256相同的结果吗?

谢谢。

杰伊.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    nonce 不是 IV、但 nonce 是写入 IV 的一部分:

    IV 必须写入加密操作的标志和 NONCE 字节、以进行身份验证和加密(请参阅 TRM 中的第12.2.7.2节)、了解更多信息

    我对  HKDF-SHA256不熟悉,在 SDK 或 TRM 中也找不到提及,所以我不能回答。

    可在此处找到 AESCMTM 驱动程序的文档:

    AESCCM.h 文件参考(TI.com)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~

    实际上、我在 HMAC-SHA256使用 SHA2驱动程序

    但我不确定它是否与 HKDF-SHA256的特性相同。

    我需要更多关于这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所写的,我对  HKDF-SHA256并不熟悉,在我们的文件 中也找不到任何有关这方面的资料,所以如果 SDK 中有 SHA2_HMAC API,我不能回答,我能得到与 HKDF-SHA256相同的结果吗?

    Siri