This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:申请 CC2642R 和 CC2652R 的 DTM hex 文件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2642R, CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253722/cc2642r-request-dtm-hex-file-for-cc2642r-and-cc2652r

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1、、CC2652R、 CC2652PSIP

您好!

请 帮助为 PCBA 内的 CC2642R1FRGZR 芯片组提供直接测试模式(DTM)十六进制文件、以便将 HCI 用于 EUT 通信协议与 Anritsu MT8852B 蓝牙测试集设备。

我将使用 launchxl-cc26x2r1评估套件来进行模型测试(ble 芯片组是 CC2652R。 如果与 CC2642R 不同、也请为 CC2652提供 DTM hex 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chong:

    我不确定这是否是您所需要的100%。 但是、请看一下我们的 SDK。

    在 \examples\rtos\LP_CC2652PSIP\ble5stack\hexfiles 文件夹中、您将找到 host_test_app。  

    这能够对 HCI 命令做出反应。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我没有看到您在下面的回复中提到的路径 hexfile。   

    我 在以下路径中仅看到这些 host_test_app.c、.h 文件、

    C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_07_06\src\examples\host_test\cc26xx\app\

    但不是 hex 文件。

    可以帮助提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chong:

    我建议您从 TI.com 更新到最新的 SDK。  

    但是、如果您有项目文件、这也应该没问题。 您可以使用 CCS 12.3构建所需的工程、并在之后将其刷写到您的电路板中。

    此致、
    亚历克斯