This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:SPI 事务- TX 状态更改

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254021/cc2642r-spi-transactions---tx-state-change

器件型号:CC2642R

我们正在寻找当 SSI 用于 SPI 事务时的时序规格。 特别是、我们看到从上升沿(SPI MODE = 1)到 MISO (TX 从器件)线路开始改变状态的延迟为~60ns。 时钟边沿对 CC2642位进行移位的延迟规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    我已请求确认、CC1314上的 SPI 时序规格与设计人员提供的 CC2642相同。 我已经在下面发布了相关规格供您参考。

    我会以8/2的回复进行跟进。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 将于8月2日前确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    按照设计人员的说法、此参数不可用。 不过、根据设计的性质、它比 CC1314规格慢至少40ns、约为52.5ns。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 提供的信息。