This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:支持 CAN 总线

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253462/cc2652psip-support-can-bus

器件型号:CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好!

我目前在 CC2652PSIP 上使用蓝牙链接、但不支持 CAN 总线。 您建议使用哪种支持 CAN 总线的替代产品(无线 MCU)?

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我还不知道有哪个无线 MCU 能够运行 CAN 总线。

    不过、如果您需要、可以查看我们的 CAN 产品系列、 例如、TCAN4550可用作 SPI 转 CAN 桥接器。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    CC2652PSIP 仅支持16位 SPI、但 TCAN4550需要32位 SPI。 您可以推荐哪些解决方案来解决该问题?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我没有考虑这一个,我不知道如何处理。

    不过、该部件可能有所帮助、

    https://www.ti.com/product/de-de/P82B96

    此致、

    亚历克斯