This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7负载阻抗要求

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253659/cc2652r7-cc2652r7-load-impedance-requirement

器件型号:CC2652R7

您好、TI 团队、

根据"CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项"文档第9章中的最佳负载阻抗、存在以下问题:

我们的电路是否满足 差分内部偏置 ? 如果需要、在验证负载阻抗时是否必须满足42+J21 Ω 的要求?
应从电路(1、2或3)的什么位置验证它? 请参阅随附的文件。

请分享您的建议,非常感谢。

此致、

清华大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的负载阻抗是从芯片看到的平衡负载阻抗。 即、这是芯片希望看到的负载。 在你的图中排名第一。

    如果您遵循标准参考设计、则通常会自动满足此要求。

    由于没有与 TxRx 线路的连接、因此您的原理图使用内部偏置。 如果使用 TxRx 线路、则会出现外部偏置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW:

    非常感谢您的支持。

    此致、

    清华大学