This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 500K 和放大器;1M 波形

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253546/cc2640r2f-cc2640r2f-500k-1m-waveform

器件型号:CC2640R2F

您好

 认证实验室告知我们  、CC2640R2F 500K &1M 波形是相同的。 请检查这些波形是否正确。  

它们通过  smartrftm_studio 7-2.28.0 工具传输。  

BLE 50万

BLE 1M

工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您提供的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于500kbps 设置、无线符号速率为1Mbps、因此频谱看起来是相同的。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这 对我来说很令人困惑!

    您是说 CC2640R2F 不支持500K 速率吗?

    此致

    逻辑单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、支持500kbps 速率。 这种概念是、底层数据位使用2位信息进行编码、这可以将有效数据速率减半、但无线"符号"速率保持为1mbps。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它看起来像1Mbps 的波形、但实际数据速率为500kbps、对吧?

    此致

    塔塔