This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:Resource Explorer 中不提供相关示例

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, LAUNCHXL-CC26X2R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254526/cc2642r-examples-are-not-available-in-resource-explorer

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2640LAUNCHXL-CC26X2R1

对于旧芯片 CC2640、在相关的 SimpleLink SDK 5.30中、我可以找到大量示例。

但对于较新的 CC2642、相关 SimpleLink SDK 7.10的示例部分为空

我能做些什么来获得示例?

CC2640:

CC2642:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petr,  

    示例部分是空的、因为没有特定的 CC2642示例、并且 TIREx 会滤除您要查找的内容。 由于承载此芯片的 Launchpad 名为 LAUNCHXL-CC26X2R1、因此您需要搜索"cc26x2r"以查看示例。  

    此致、  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David、它真的帮了我们很多!

    如果类似的特定器件在示例部分中将有一个名为例如: 参阅 CC26X2R 的项目、那就更好了。

    此致、

    彼得