This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:自定义 GATT 配置文件

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254754/cc2340r5-custom-gatt-profile

器件型号:CC2340R5

大家好!

我要在 CC2340 BLE 工程中添加自定义 GATT 配置文件、

是否有任何可用的工具或构建器?

我是否可以获取在 cc2340的 based_ble 工程中添加自定义 GATT 配置文件的过程?

此致、

阿斯拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam:

    感谢您与我们联系。 我们有一些资源可以帮助您开发自定义配置文件:

    1. 基本 BLE 配置文件示例 -本示例是 basic_ble 项目、但包含一些额外的配置文件、用于展示如何将配置文件集成到基本 BLE 框架中。 您可以参考此项目中的代码并将其用作创建您自己的自定义配置文件的起点。

    2. GAP 章节 -提供有关 GAP 在 BLE5堆栈中如何工作的宝贵信息、这对自定义配置文件开发非常有用。

    3. GATT 章节 -提供 GATT 工作方式的深入详细信息、这是实现包含 GATT 表的自定义配置文件的关键知识。

    4. 使用 SDK CC23xx 进行开发 -本章提供了许多有关如何使用 SDK 本身进行开发的一般信息。

    我们正在努力为 CC23XX 器件创建越来越多的培训配套资料、以进一步改进我们的文档产品。 此外、还有 适用于上一代器件的 GATT 配置文件生成器、在此处可能会有所帮助。 很明显、该生成器会为上一代 SDK 生成代码、但只需进行少量修改、即可重新使用大部分代码。 该实验还从概念角度指定自定义配置文件的工作方式、而该概念仍然完全适用于 CC23XX 器件。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的建议。

    我对旧的 GATT 配置文件生成器和 CC2642 SDK 有一定的了解、会尝试使用它们在 CC2340器件上添加自定义配置文件。

    另外、我想知道 CC23XX 文档的大概发布日期吗?

    此致、

    阿斯拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam:

    没问题!  很遗憾、我无法在公共论坛上评论新配套资料或路线图计划的具体发布日期。 有关详细信息、请联系您的 TI 代表、他们将能够通过电子邮件帮助提供此信息。

    此致、

    1月