This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:循环启用和禁用广播紧急问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1250174/cc2640r2f-loop-enable-and-disable-advertising-panic-issue

器件型号:CC2640R2F

你(们)好!  

SDK: 5.30.00.03

示例项目:简单外设

芯片:cc2640R2F

在"非停止循环启用广播->禁用广播-> 启用 广播"下、我有问题、  

它会经常发生系统紧急情况并在连接后5分钟内由看门狗复位。

 

广播设置已过期:

1.类型:GAP_ADTYPE_ADV_IND

2.直接: ADDRMODE_PUBLIC

3.通道: GAP_ADVCHAN_ALL

4. filter: GAP_FILTER_POLICY_WHITE

有人能给我一些建议吗?,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    filter: GAP_FILTER_POLICY_WHITE 或 GAP_FILTER_POLICY_ALL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:  

    您是在定制电路板还是 LaunchPad 上运行该示例? 我们将尽快回复!

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:  

    它位于定制 板上、  

    我发现广告设置参数 不是导致系统恐慌的原因。

    工作流程如下:

    1. GAP_MAD_可 发现_DONE_EVENT

    2.启用计时器  

    3.超时禁用广播

    4. GAP_END_可 发现_DONE_EVENT

    5.启用广播

    6.返回步骤1

    而计时器越快、恐慌也就越快。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否对上述代码进行了任何其他更改?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我为您提供了我修改过的文件和原始文件、  

    您可以查看我更改的位置、  

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../peripheral.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    因为明显的原因,我不能这样做。  

    您能否尝试检查是否  在您的硬件上使用了未更改的简单外设示例?

    如果你能告诉我你的代码在哪一行被卡住,那也会很好。

    您是否可以尝试在之后进行调试并告诉我您的结果?  
    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是设法解决了您的问题、还是仍在与您的问题纠缠不清?

    此致、

    亚历克斯