This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:键合失败

Guru**** 2546590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1249475/cc2642r-bond-failed

器件型号:CC2642R

大家好、

我们使用 CC2642作为外设。 我们将使用 simple_peripheral 代码。

我们使用的是"simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52" SDK。  

1) 1)当我尝试使用 Android 手机与 CC2642配对时、我收到以下错误消息  

"Error :  Bond save failed:21"(错误:绑 定保存失败:21),位于"SimplePeripheral_processPairState"函数的 GAPBOND_PAXING_STIND_SAVEDED 情况中。

为什么会出现此错误? 如何追踪此错误? 它被注册为回调函数

2) 2)我们还将在"SimplePeripheral_processStackMsg"函数的"HCI_LE_EVENT_CODE"案例中遇到以下错误。

错误:"PHY 更改失败"

为什么会出现此错误?

3)如何避免这2个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:  

    您能告诉我们您使用的是 LaunchPad 还是定制电路板吗? 我们将尽快回复!  

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    目前我使用的是一块启动板"CC2642R1/CC2652R1开发套件"。 但是、未来我们将仅使用定制板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:  

    您是否正在使用   LAUNCHXL-CC26X2R1评估板| TI.com ?  

    如果是,您能否尝试 验证 在使用我们 最新的 SDK (7.10.00.98)时是否也出现此问题?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    您是否还成功进行了测试?  

    此致、  

    亚历克斯