This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:RSSI 统计信息分配

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1252187/cc2642r-q1-rssi-statistics-distribution

器件型号:CC2642R-Q1

您好,  

我知道在70dB 的动态范围内、准确度是+/- 4dB。  

请分享4 dB 范围内的 RSSI 统计分布情况吗? 它将在进行基于 RSSI 的测距时为客户提供有关算法的帮助。  

Br. 阿尔宾