This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:直接广播程序

Guru**** 2199010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1252308/cc2642r-q1-direct-advertisement-procedure

器件型号:CC2642R-Q1

我尝试通过在正常连接建立后通过终止现有连接来触发外设进行直接广播、具体方法如下:

1.禁用现有的远距离和传统广告

2.终止现有连接

3.使用新的旧句柄创建新的广告参数集(可连接的,传统的,定向的)

4.通过 gapadv_SetParameter API、我正在按版本顺序设置中央的对等地址。

5.未加载任何广播数据或扫描响应数据

6.设置遮罩

7.启用新旧句柄的通告

以下是我在创建 PDF 解释器时

但我无法通过 nrf 应用程序在中央看到任何广告,尽管我有反向格式的中央 Mac 地址。

通过监听器进行检查外设释放 ADV_DIRECT。

我完全不知道我遗漏了哪一个基本步骤。 如果有人可以指导我逐步操作过程、在这种情况下进行直接广告、将会有所帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!  
    在详细介绍之前、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    明确地说、根据监听器的确认、您不是在从 TI 外设发送定向广播时遇到问题、而是在 NRF 应用程序/电话上遇到问题以查看广播?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复我正在使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29 SDK 版本

    是否有任何方法可以让 Adv 在电话中可见、或者我是否错过了任何步骤? 我问这个问题是因为我没有任何顺序,我只是在互联网上的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    电话可能正在过滤定向广告。 蓝牙支持多种滤波器选项。 您可以找到一些低功耗蓝牙规范的相关选项: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/gap-cc13xx_cc26xx.html#filter-by-ll-filter-policy

    我会查看您的移动设备制造商蓝牙库以了解您可能有哪些选择、并从这里开始。