This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:复位阈值电压

Guru**** 2886430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254762/cc2652r-reset-threshold-voltage

器件型号:CC2652R

您好、团队成员:

在 CC2652R TRM 的7.7.1系统复位中、指出引脚复位、VDDS 故障、VDDR 故障将触发系统复位。

对于每个复位触发事件、是否有任何阈值电压和复位延迟?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敬圣:

    当器件 上电时、复位阈值为1.11 - 1.55V。 当它关断时、阈值为1.77V、也称为欠压电压。
    至于复位延迟、您是否想知道使每个事件进入复位模式的复位延迟是多少?

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ban-San、

    关于复位延迟,您是否要询问这些事件中每一个进入复位模式的复位延迟是多少?

    是的、这是我的问题。

    此致、

    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该数据不可用、因为大多数用例不需要该指标、因此通常不会对其进行测量。

    Bun