This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:为任务创建新的 GPIO 时、SYSCFG 文件缺少回调函数选项

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1355186/cc2340r5-syscfg-file-missing-callback-function-option-when-creating-new-gpio-for-a-task

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我将使用 CC studio 12.6并讲解 SimplelLink DATA_STREAM 示例。

当我在 syscfg 文件中配置 GPIO 时、我看不到回调函数选项。 是否可以手动将函数链接到生成的 GPIO?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    请从应用代码中配置按钮回调、例如按照 basic_ble menu_module.c 的示例进行操作

    bStatus_t MenuModule_initButtons(void)
    {
        Button_Params params;
        Button_Params_init(&params);
    
        // Set the buttons parameters
        params.buttonEventMask = Button_EV_CLICKED | Button_EV_LONGPRESSED;
        params.buttonCallback = MenuModule_buttonsCallback;
        params.longPressDuration = MENU_MODULE_LONG_PRESS_DURATION;
        params.debounceDuration = MENU_MODULE_DEBOUNCE_DURATION;
    
        // Open the buttons
        handle_left = Button_open(CONFIG_BUTTON_0, &params);
        handle_right = Button_open(CONFIG_BUTTON_1, &params);
    
        if(handle_left == NULL || handle_right == NULL)
        {
            return FAILURE;
        }
    
        return SUCCESS;
    }

    这是 TI 驱动程序 参考按钮、但您也可以查看 GPIO.h。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从应用程序代码中设置它。 是什么意思? 你有没有显示这个的示例脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Button.h 提供的示例

    #include <ti/drivers/apps/Button.h>
    int main(void)
    {
        Button_Params params;
        Button_Handle handle;
        Button_Params_init(&params);
        handle = Button_open(CONFIG_BUTTON0, buttonCallbackFxn, &params);
        ...
    }
    void buttonCallbackFxn(Button_Handle handle, Button_EventMask events)
    {
        if (events & Button_EV_CLICKED)
        {
            // Received a click, handle app condition 0 etc
            handleAppCond(0);
        }
        if (events & Button_EV_LONGCLICKED)
        {
            // Long press, handle app condition 1 etc
            handleAppCond(1);
        }
        ...
    }

    此处、假定已在 SysConfig 中声明 CONFIG_BUTTON0。  您可以从 您启动的 data_stream 示例执行此操作、因为按钮操作不需要空示例。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 button_open fcn 我会收到错误、因为它仅需要两个参数、  

    Button_Handle button_open (uint_least8_t buttonIndex、Button_Params * params);

    我通过手动编辑 params.buttonCallback 规避了这一点。 但这也不起作用。 以下是我的代码。

    /*
     *  ======== empty.c ========
     */
    
    /* For usleep() */
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stddef.h>
    
    /* Driver Header files */
    #include <ti/drivers/GPIO.h>
    #include <ti/drivers/apps/Button.h>
    // #include <ti/drivers/I2C.h>
    // #include <ti/drivers/SPI.h>
    // #include <ti/drivers/Watchdog.h>
    
    /* Driver configuration */
    #include "ti_drivers_config.h"
    
    /* POSIX Header files */
    #include <pthread.h>
    
    /* RTOS header files */
    #include <FreeRTOS.h>
    #include <task.h>
    
    /* Stack size in bytes */
    #define THREADSTACKSIZE 1024
    
    /*external functions */
    extern void IncrementGatt();
    extern void DecrementGatt();
    
    
    
    void buttonCallbackFxn1(Button_Handle handle_left, Button_EventMask events)
    {
        if (events & Button_EV_CLICKED)
        {
            // Received a click, handle app condition 0 etc
            IncrementGatt();
        }
        if (events & Button_EV_LONGCLICKED)
        {
            // Long press, handle app condition 1 etc
            IncrementGatt();
        }
    }
    
    
    void buttonCallbackFxn2(Button_Handle handle_right, Button_EventMask events)
    {
        if (events & Button_EV_CLICKED)
        {
            // Received a click, handle app condition 0 etc
            DecrementGatt();
        }
        if (events & Button_EV_LONGCLICKED)
        {
            // Long press, handle app condition 1 etc
            DecrementGatt();
        }
    }
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        /* 1 second delay */
        uint32_t time = 1;
    
    
        /* Call driver init functions */
       Button_Params params1;
       Button_Params params2;
    
    
       Button_Handle handle_left;
       Button_Handle handle_right;
    
       Button_Params_init(&params1);
       Button_Params_init(&params2);
    
       params1.buttonCallback = buttonCallbackFxn1;
       params2.buttonCallback = buttonCallbackFxn2;
    
       handle_left = Button_open(CONFIG_BUTTON_0, &params1);
       handle_right = Button_open(CONFIG_BUTTON_1, &params2);
    
        GPIO_init();
        // I2C_init();
        // SPI_init();
        // Watchdog_init();
    
        /* Configure the LED pin */
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_LED_0, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    
    
        /* Turn on user LED */
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_GPIO_LED_ON);
    
    
        /* Enable interrupts */
        GPIO_enableInt(CONFIG_GPIO_BUTTON_0_INPUT); //Add this Line!
        GPIO_enableInt(CONFIG_GPIO_BUTTON_1_INPUT); //Add this Line!
    
        while (1)
        {
            sleep(time);
            GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED_0);
        }
    }
    
    void emptyMain(void)
      {
          pthread_t thread;
          pthread_attr_t attrs;
          struct sched_param priParam;
          int retc;
    
          /* Initialize the attributes structure with default values */
          pthread_attr_init(&attrs);
    
          /* Set priority, detach state, and stack size attributes */
          priParam.sched_priority = 5; // Lower the priority of this task
          retc = pthread_attr_setschedparam(&attrs, &priParam);
          retc |= pthread_attr_setdetachstate(&attrs, PTHREAD_CREATE_DETACHED);
          retc |= pthread_attr_setstacksize(&attrs, THREADSTACKSIZE);
          if (retc != 0)
          {
              /* failed to set attributes */
              while (1) {}
          }
    
          retc = pthread_create(&thread, &attrs, mainThread, NULL);
          if (retc != 0)
          {
              /* pthread_create() failed */
              while (1) {}
          }
      }
    
    /*********************************************************************
     * @fn      BLEConnectionEstablished
     *
     * @brief   Called when a Bluetooth connection has been established
     *          with a peer device.
     *
     * @param   None
     *
     * @return  None.
     */
    void BLEConnectionEstablished(void)
    {
    // Indicate connection by turning on the green LED
    GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_1, CONFIG_LED_ON);
    }
    /*********************************************************************
     * @fn      BLEConnectionTerminated
     *
     * @brief   Called when the Bluetooth connection has been terminated.
     *
     * @param   None
     *
     * @return  None.
     */
    void BLEConnectionTerminated(void)
    {
    // Indicate disconnection by turning off the LED
    GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_1, CONFIG_LED_OFF);
    }
    
    /*********************************************************************
     * @fn      evaluateNewCharacteristicValue
     *
     * @brief   Based on the new value of a given characteristic determine
     *          if the LED should be turned off or on.
     *
     * @param   newValue: Value of the characteristic to consider
     *
     * @return  None.
     */
    void evaluateNewCharacteristicValue(uint8_t newValue)
    {
    // If the new value of the characteristic is 0, then we turn off the red LED
    if(newValue == 0)
    {
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_LED_OFF);
    }
    else
    {
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_LED_ON);
    }
    }
    
    

    IncrementGatt 和 DecrementGatt 函数是外部函数、如下

    void IncrementGatt()
    {
    Count++;
    SimpleGattProfile_setParameter(SIMPLEGATTPROFILE_CHAR1, sizeof(uint8_t), &Count);
    }
    void DecrementGatt()
    {
    if(Count > 0){
        Count--;
    }
    SimpleGattProfile_setParameter(SIMPLEGATTPROFILE_CHAR1, sizeof(uint8_t), &Count);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到关于 button_open 参数的要点。  这是通过填充回调作为 Button_Params 的一部分来解决的(Button_Callback buttonCallback)。  下面是我验证的适用于我的设置的代码:

    /*
     * Copyright (c) 2015-2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    /*
     *  ======== empty.c ========
     */
    
    /* For usleep() */
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stddef.h>
    
    /* Driver Header files */
    #include <ti/drivers/GPIO.h>
    #include <ti/drivers/apps/Button.h>
    
    /* Driver configuration */
    #include "ti_drivers_config.h"
    
    void button1CallbackFxn(Button_Handle handle, Button_EventMask events)
    {
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_GPIO_LED_OFF);
    
    }
    
    void button2CallbackFxn(Button_Handle handle, Button_EventMask events)
    {
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_GPIO_LED_ON);
    
    }
    
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        /* 1 second delay */
        uint32_t time = 1;
    
        /* Call driver init functions */
        GPIO_init();
    
        /* Configure the LED pin */
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_LED_0, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    
        /* Turn on user LED */
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_GPIO_LED_ON);
    
        Button_Params params;
        Button_Handle button1Handle;
        Button_Handle button2Handle;
        Button_Params_init(&params);
        params.buttonCallback = button1CallbackFxn;
        button1Handle = Button_open(CONFIG_BUTTON_0, &params);
        params.buttonCallback = button2CallbackFxn;
        button2Handle = Button_open(CONFIG_BUTTON_1, &params);
    
        while (1)
        {
            sleep(time);
        }
    }
    

    请注意、我还向 SysConfig 文件添加了两个按钮实例、每个实例均连接到 LP 硬件: Launchpad 按钮 BTN-1 (左)或 LaunchPad 按钮 BTN-2 (右)

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    basic_ble 已通过 menu_module.c 启用和回调按钮操作、因此无需修改或您已禁用菜单操作(通过定义 Display_disable_all)。

    此致、
    瑞安