This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:扬声器识别

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356144/cc2340r5-speaker-recognition

器件型号:CC2340R5

您好!

客户正在遥控器上使用语音搜索功能。

扬声器识别是否已在 TI BLE 语音搜索中更新?

如果尚未更新、您是否有更新扬声器识别功能的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我们在 CC23xx 器件中没有语音识别实现、只有低功耗蓝牙音频。

    我想问一下有什么要求吗?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    使用语音搜索时、您需要确保无法识别其他人的声音。

    例如、

    1.保存 A 的声音模式

    2.人 B 无法识别语音搜索

    此外、是否还有任何适用于 TI BLE 的新语音搜索材料?

    如果有一种解决方案可以推荐扬声器识别、请介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    目前、CC2340R5中没有任何扬声器识别功能。

    如果您想了解更多信息、也许可以查看 MSP 系列器件的以下链接、并打开相关主题: https://www.ti.com/tool/MSP-SPEECH-RECOGNIZER

    Br、

    大卫。