This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:刷写代码时出错。 。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, UNIFLASH, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1352406/cc2674p10-error-while-flashing-the-code

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 LP-EM-CC2340R5、 CC1354P10

您好!

目前我们在使用 CC2674P10刷写代码或在内部开发的 PCB 中调试代码时遇到问题、我们正在使用 XDS110调试器调试代码。

有时、或者在某些 PCB 上、代码会刷新、但在某些电路板上、我们会遇到我在下面提到的错误。

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真软件包9.13.0.00201)

您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢。

P·R·布拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Prathmesh,

    感谢您与我们联系、我们将了解您的问题、与此同时、您可以提供您正在使用的 SDK 版本吗?

    您还能说明是否在同一电路板上总是发生刷写错误吗?

    最后、您能否尝试使用 UniFlash 来刷写代码并检查是否有相同的错误?

    此致、

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanguy:

    感谢您的快速回复、SDK 版本为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24。

    否、这种情况出现在不同的电路板上。

    我从 Uniflash 尝试过 、但收到错误、原因是( 连接到目标时出错:(ERROR -2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.12.0.00150)。  

    谢谢。此致、

    P·R·布拉格   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    感谢您提供更多信息。 您能否分享您的闪存设置? 您如何连接到定制板?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我将附加设置的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。 作为快速健全性测试、能否确认使用该设置是否能够刷写 LP-EM-CC2340R5?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您能否详细说明一下、因为我们没有  LP-EM-CC2340R5 IC 两种评估板。

    谢谢。此致、

    P·R·布拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用担心。 如果你没有 LP ,那么我们可以首先尝试一些其他的事情。 您能否确认所使用的 Uniflash 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 使用的是  Uniflash   版本:  8.4.0.4458.

    此致、

    P·R·布拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    明白了。 为了澄清这一点、您是在刷写正确之前在 Uniflash 中选择了 CC2674P10?

    此外、您是否按照以下指南中的详细说明将项目的器件更改为 CC2674:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc13x4-26x4.html

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我们在用户指南中尝试了将软件从 cc13x2迁移到 cc26x2。

    我们按照文档中的步骤操作、但是在生成时收到了下面我要提到的错误。

    谢谢、尊重、

    P·R·布拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    根据该错误、这可能与 CC1354P10板上的天线开关有关。 您能否仔细检查迁移指南中"关于天线开关"部分中详述的步骤在您的迁移项目中实现了吗?

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc13x4-26x4.html

    此致、

    1月