This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:PERIPERAL 观测器添加白名单列表

Guru**** 1857470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1354235/cc2640r2f-periperal-observer-add-whitelist-list

器件型号:CC2640R2F
大家好、我使用的是 SDK 1.50.00.58简单 perperperial observer。 
我希望通过将 Eddystone 的特定 UUID 添加到白名单中、从而仅搜索这些 UUID。
我想知道如何将 Eddystone 的 UUID 添加到白名单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    // Discovey 模式(受限、通用、全部)
    #define DEFAULT_DISCOVERY_MODE DEVDISC_MODE_ALL

    // true 以使用活动扫描
    #define DEFAULT_DISCOVERY_ACTIVE_SCAN TRUE

    // True,在发现期间使用白名单
    #define DEFAULT_DISCOVERY_WHITY_LIST TRUE

    #define 白名单_namespace_LEN 10  

    uint8_t eddyston_namespace[10]={0x53、0x61、0x6d、0x73、0x75、 0x6e、0x67、0x45、0x64、0x64};

     void addEddystoneToWhitelist (uint8_t addrType、uint8_t * devAddr){

    HCI_LE_AddWhiteListCmd (addrType、eddyston_namespace);

    uint8 rs_data[50];
    静态 void SimpleBLEPeripheral_CB(gapPeriObsRoleEvent_pEvent) Observer_State
    {
    switch (pEvent->gap.opcode)
    {
    案例 GAP_DEVICE_INFO_EVENT:
    {
    // gapDeviceInfoEvent_t *pDevInfoMsg;
    //
    // if (pDevInfoMsg = iCall_malloc (sizeof (gapDeviceInfoEvent_t)))
    //{
    // memcpy (pDevInfoMsg、pEvent、sizeof (gapDeviceInfoEvent_t));
    //
    // if (pDevInfoMsg->pEvtData = iCall_malloc (pEvent->deviceInfo.dataLen))
    //{
    // memcpy (pDevInfoMsg->pEvtData、pEvent->deviceInfo.pEvtData、
    // pEvent->deviceInfo.dataLen);
    // SimpleBLEPeripheral_enqueueMsg (SBP_Observer_State_EVT、Success、
    //(uint8 *) pDevInfoMsg);

    if (observer_mode=1){
    // g452.52 Role_Start (default_discovery_mode、default_discovery_active_scan、default_discovery_white_list);
    if (pEvent->deviceInfo.dataLen == 28){
    Util_stopClock (&uartReadClock);
    memcpy (rsp_data、pEvent->deviceInfo.pEvtData、pEvent->deviceInfo.dataLen);
    if (memcmp (rsp_data + 10、eddyston_namespace、whitelet_namespace_len)== 0){//命名空间

    //if (! RssiSendTimeFlag)
    {
    UART_printf ("Buzzon");
    /sprintf (rssi_data、"%d"、pEvent->deviceInfo.rssi);
    //UART_printf ("%s"、RSSI_DATA);
    //Util_startClock (&RssiClock);
    //RssiSendTimeFlag = 0;


    util_startClock (&uartReadClock);


    //}
    //其他
    //{
    // iCall_freeMsg (pDevInfoMsg);
    //}
    //}
    中断;

    案例 GAP_DEVICE_DISCOVERY_EVENT:
    {

    if (observer_mode=1){
    Role_Cancel 案;

    G3872 Role_Start (default_discovery_mode、default_discovery_active_scan、default_discovery_white_list);

    if (RssiSendTimeFlag)
    {
    uart_printf ("正在运行");
    //RssiSendTimeFlag = 0;

    当前代码状态:此外、在此函数中
    基于
    我应该使用的 Eddystone 命名空间 void addEddystoneToWhitelist addrType 部分:公共地址还是随机地址? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    白列表不用于筛选所公布的 UUID 上的器件。 白表用于根据器件的地址筛选器件。

     将器件添加到白名单时、地址类型应设置为与地址相同的类型。 在扫描和连接时、堆栈会报告对等器件的地址类型。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    설정되어야
    感谢您的回复。 另一个问题是、使用 Eddystone 的广播数据信息是否无法进行筛选?
    示例)实例 ID 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SimpleSerialSocketClient_findSerialStreamServer()函数展示了解析广播数据中128位 UUID 的方法。 https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/blob/simplelink_cc2640r2_sdk-2.20/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/bleapps/simple_serial_socket_client/src app/simple_serial_socket_client.c#L979

    我希望这将有所帮助。  

    此致、