This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:MPN #CC2541F256RHAR 48位 IEEE 地址重复

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356013/cc2541-mpn-cc2541f256rhar-48bit-ieee-address-duplicates

器件型号:CC2541

您好!  

我们仅使用最后24位 IEEE 地址,遇到重复 IEEE 地址的问题, 有任何解决方案来区分?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个单元使用"EF0196" QR 码进行器件扫描、但完整的器件 ID 不同。 请参阅以下从 CC 调试编程器中读取的 ID。

    一个单元器件 ID 是 DCF31C EF0196 ,另一个 设备 ID 是38AB41 EF0196 ,两个装置的设备 ID 以 EF0196结尾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenzhi:

    感谢您的联系。 您正在使用哪个 SDK 版本?

    可以要求您向我展示如何/从何处读取器件 ID?

    Br、

    大卫