This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:更新 SDK 版本、但无法调试

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1348244/cc2340r5-update-sdk-version-but-i-can-not-debug

器件型号:CC2340R5

CCS 版本:12.2.0.00009  

我尝试将 SDK 版本从7_10_00_35更新为7_40_00_64 ,我使用7_10_00_35可以调试,但我无法调试后,我更新到7_40_00_64 , 当我执行程序时,我将在下图中输入 while ()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的联系。

    为了更好地了解这种情况、请在尝试将工程从7_10_00_35 SDK 迁移到7_40_00_64 SDK 后确认是否遇到此问题?

    我建议您查看 移植和迁移指南

    您是在运行 SDK 中的开箱即用示例、还是使用服装代码?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、我会测试一下、看看是否有任何进展。 我会再次向您提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我懂了。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我尝试使用 SDK 版本的 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64,但我调试 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang,然后调试到 RCL  

    是因为我的 CCS 版本太旧了吗? 我的 CCS 版本为12.2.0.00009  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我建议首先根据 您所使用的 SDK 版本的版本发行说明中的相关性说明更新 CCS 版本。

    让我知道情况如何。

    Br、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    如何查看我的"TIARM Clang 编译器"和"IAREmbedded Workbench"版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在 CCS 内、您可以右键单击工程并选中"General"-> Compiler version。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我尝试将 CCS 版本12.2更新到12.7、然后 SDK 7.40可以运行

    谢谢!