This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:连接监视器报告 RSSI 异常

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1354890/cc2340r5-connection-monitor-reports-rssi-abnormaly

器件型号:CC2340R5

您好、TI

调试连接监视器时遇到一些问题。

1. 我当前正在使用 CC2340监视从非 TI 器件到手机的蓝牙连接、并尝试获取 RSSI、但读取的值全部为0x7F。 在此之前、我使用 CC2340监控 CC2652和手机之间的蓝牙连接、并设法获取正确的 RSSI。

这是否存在阻止 CC2340监控其他设备与电话的蓝牙连接并获取 RSSI 的限制? 如果它存在、我该如何解决它?

我还尝试按住 cc2340上的复位按钮、然后在连接到手机的非 TI 器件发送连接参数之前将其释放、此时我可以在来自 CC2340串行端口的输出消息中看到正确的 RSSI 值、 这似乎与时间相关参数有关。

您能帮助我澄清一下这种情况吗? 是否是由参数不匹配引起的?

下图显示了串行端口的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接监视器对器件的任何集都没有限制、而是对它可以支持的通道选择算法有限制。

    如果您要确保正在监视其他连接、则 iPhone 通常使用信道选择规则1、然后您需要确保非 TI 器件仅使用信道选择算法1进入连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christin

    我还有几个问题需要一些帮助:

    1.对于使用通道选择算法2和2M PHY 的非 TI 器件、是否可以支持这种情况?  我们在调试过程中发现、许多手机默认配置了通道选择算法2或2M PHY。

    2.另外、我想问是否需要持续更新频道映射? 之后不生成 CM_CONN_EVT_COMPLETE_EVT

    此致、

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.很遗憾不能,我们目前不支持 CSA2和2MPHY 连接监视器。

    2.只需在发生 Cannelmap 更新事件时通知 CM。

    您可以在以下位置找到相关信息:dev.ti.com/.../u-stack-application-cc23xx.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christin

    TI 何时将支持连接监视器的 CSA2和2MPHY?  

    此致、

    普雷斯顿