主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尝试使用 simplelink starter 应用程序 IOS 执行 OAD、应用程序成功、但未成功显示预期图像。
以下是重现错误的步骤
1)第一个 Frist I 使用 uniflash 加载 bim_onchip 和 project_zero 映像 SDK (SDK7.40.00.77)示例
2) 2)使用最新的 iphone SimpleLink Starter 应用程序 扫描 和连接项目0器件
3) 3) 我将器件重命名为 Project Zero123并进行编译、创建另一个名为 "project_zero123_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_oad"的映像

4)然后在 SimpleLink Starter 中进行固件更新 AppSelect 固件更新、并从局部加载 project_zero123_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_oad 映像

5) OAD 表示已完成

6) 6)重新启动设备、它仍然是 Project Zero 项目 而不是 Zero123项目 !!!!