This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:OT 构建失败、原因是大小

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1355797/cc2652p-ot-build-failed-due-to-size

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好、专家:

我尝试从 Git 构建 ot-ti、

下面是流程。

$ git 克隆 https://github.com/TexasInstruments/ot-ti.git

$ cd ot-ti

$ git checkout release/thread-1.3-certification-support

$ git 子模块更新--init --recursive

$./script/bootstrap LP_CC2652P7

在这里没有问题。

如果我尝试为 CC1352P_2_LAUNCHXL 构建、则表明闪存大小不足。

$./script/build CC1352P_2_LAUNCHXL

我已   按如下所示禁用 FTD 和 MTD。

e2e.ti.com/.../options.cmake

但仍然失败了。  下面是日志。 怎么解决这个问题有什么想法吗?

e2e.ti.com/.../log-failed.txt

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、坦率地说、

    352KB 对于具有  ot-ti GitHub 存储库的 three-1.3-certificate-support 分支的完整 Thread 设备来说太小了。   因此、 FTD (Full Thread Device)编译、ot-NCP-FTD 和 ot-CLI-FTD 将具有链接器问题。  但是、您应该会在 ot-ti/build/bin 文件夹中发现、ot-cli-MTD、ot-ncp-MTD、ot-cli-radio 和 ot-rcp 输出映像已正确生成。  因此、您应该能够将 ot-rcp.out 文件编程到 LAUNCHXL-CC1352P-2器件中、并按预期运行 RCP。  

    此致、
    瑞安