This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:大规模生产存储器某些部分的差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1354797/cc2642r-the-difference-in-certain-parts-of-the-memory-for-mass-production

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

尊敬的专家:

我们通过 Gang writer 为大规模生产编写 bim、持久性和应用文件。

但是、0x36000地址处的日期通过 uniflash 与之不同。  

请检查0x36000地址处的数据角色并检查不同的原因。

谢谢

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    感谢您与我们联系。

    这里似乎是 NVS 区域、由 BLEStack 在首次启动时填充。 该区域包含一些加密密钥和地址、这些密钥和地址对于每个器件而言是唯一的。

    为了证实上述理论、我建议查看您的 SysConfig 和/或.map 文件、以检查上述 NVS 区域的位置。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement

    感谢您的支持。

    我在查看映射文件时发现0x36000地址区如下所示。

    请告知我0x36000地址区的确切角色。

    如果该区域中包含加密密钥、则所有设备都应不同是否正确?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认的是、在您的项目地址0x36000由 flashBuf0使用、即用于 BLEStack 的 NVS 区域。 此区域包含的确切内容取决于 BLEStack 的配置。

    此存储器区域的用法取决于 BLEStack 的配置。 在大多数情况下、预计该区域因器件而异、甚至跨越闪存。

    以下是刷写映像、擦除闪存并重新刷写相同映像的方法:

    我希望这将有所帮助。

    此致、