主题中讨论的其他器件:SysConfig、 CC2642R
大家好!
我们在这里讨论的是项目"project_zero"。
我们使用高级 API"seconds_set ()"和"seconds_get ()"函数。 一切都正常、但我们想要提高精度。 就像我们现在所做的那样、几天后时间会有些漂移。
我们已经阅读了用户指南、第1398页。
我们希望能够访问 AON_RTC 以对其进行校准。 我们推测我们必须:
通过更新 AUX_SYSIF:RTCSUBSECINC0和 AUX_SYSIF:RTCSUBSECINC1寄存器来改变增量、然后通过写入 AUX_SYSIF:RTCSECINCCTL 来将新的设置载入 AON_RTC。 UPD_REQ 寄存器
我不知道该怎么做。
您是否可以提供一段完全实现上述功能的示例代码?
我是否需要在前后禁用中断并启用它们?
谢谢、请告诉我您的观点。