This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何进行跳频测试

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1347230/cc2340r5-how-to-do-hop-test

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好、专家:

我的客户希望执行跳测试。 设置命令但无响应时的相位延迟。 对于 cc2340、它会返回"HCI_ERROR_CODE_UNKNOWN HCI_CMD"。  

hciStatus_t HCI_EXT_EnhancedModemHopTestTxCmd (uint8 payloadLen、
UINT8 payloadType、
uint8 rfPhy)
{
// 0:事件操作码(LSB)
// 1:事件操作码(msb)
// 2:状态
Uint8 rtnParam[3];

rtnParam[0]= LO_UINT16 ( HCI_EXT_ENHANCED _ MODEM_HOP_TEST_TX_EVENT );
rtnParam[1]= HI_UINT16 ( HCI_EXT_ENHANCED 调制解调器_HOP_TEST_TX_EVENT );
#ifdef CC23X0
rtnParam[0]= HCI_ERROR_CODE_UNKNOWN HCI_CMD;
#else
rtnParam[2]= MAP_LL_EXT_EnhancedModemHopTestTx (payloadLen、
payloadType、
rfPhy );
#endif

MAP_HCI_VendorSpecifcCommandCompleteEvent (HCI_EXT_ENHANCED 调制解调器_HOP_TEST_TX、
sizeof (rtnParam)、
rtnParam );

返回( HCI_SUCCESS );

SDK 为 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64。

能否知道如何在 cc2340中进行跳频测试?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的联系。 此测试似乎是通过将命令放在应用程序代码中来尝试的。 作为快速测试、您是否可以尝试改为使用 host_test + btool 发送相同的命令? 这将帮助我们尽可能隔离行为。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    我的客户已在使用  host_test + btool 来发送相同的命令、但不能从频谱计中获取任何内容。

    顺便说一下、我在设置命令之前和之后使用 energytrace 检查功耗变化。 没有区别。

    如果我设置 HC45Ci Ext_Enhanced demTestTxCmd、则功率会变得更大。  

    所以,我认为命令"HCSDemHopTestTxCmd" Ext_Enhanced 没有作用,对吗?

    您能告诉我如何运行跃点测试吗?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我已经仔细检查了、该命令当前未在 F3 SDK 中实施。 计划在将来的版本中添加它。 您能解释一下客户为何需要进行跳频测试吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    测试实验室会在 占用时间(停留时间)内需要该值。

    您知道此测试是否使用了其他函数吗?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    这适用于 BLE 认证吗? 如果是、那么我认为不需要这样做。 下面的线程具有与此相关的一些信息:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/957762/cc2642r-could-we-adjust-the-dwell-time-of-ble-phy

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    由于有客户信息、我给您发送了一封电子邮件。  

    您能帮忙回答吗?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    没问题。 我会通过电子邮件进行跟进。

    此致、

    1月