This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:射频测试-连续 Tx 和放大器;连续 Rx

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1351827/cc2340r5-rf-test---continuous-tx-continuous-rx

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2541

您好!

我们必须使用我们的 BLE 模块执行多项射频测试、包括传导和辐射测试。 一旦 BLE 模块通电、它应以指定的功率将数据传输到所选通道(37、38、39)。

我假设需要在 BLE 模块中嵌入一个代码来启动连续传输或接收模式。 本质上、我们需要通过创建二进制表单来执行此测试、从而复制模块中 SmartRF Studio 的功能。 您能否提供有关如何继续开发 BLE 模块固件的指南?

此致、

拉胡尔·K·维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我建议参考 host_test 项目以及 btool 软件。 借助该工程和软件、您可以向 CC2340R5器件发送 HCI 命令并执行各种 BLE 和射频测试。 您还可以使用 basic_ble 项目、该项目默认将在通道37、38和39上进行广播。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    在哪里可以找到 host_test 项目? 我目前正在使用 SmartRF Studio 7和 CC 调试器。 但它们无法正常工作。 我可以使用它们来检测板上的射频 IC、但天线无法发送任何射频信号。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    host_test 项目包含在 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 中。 如果您想使用 SmartRF Studio 进行测试、则必须使用 SmartRF Studio 8 (版本7不支持 CC2340R5)。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的答复。

    当我使用 SmartRF Studio 7来控制 CC2541时、使用 BLE 模式。  但此应用无法使 CC2541向测试器件发送射频信号。 而"lock_status"图标为灰色。 那么、我如何纠正它呢?

    我发布了此问题、名称是"CC2541:"lock_status"在 SmartRF Studio 中在 TX 和 RX 期间保持灰色"

    其中包含详细信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了说明这一点、您使用的是 CC2340R5器件还是 CC2541? 如果使用的是 CC2340R5器件、则必须使用 SmartRF 8来控制 CC2340R5器件。 如果您使用的是 CC2541、则必须使用 SmartRF 7来控制 CC2541器件。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我使用的是 SmartRF Studio 7。  应用可以取消 CC2541的认证、但它无法控制 CC2541并使其发送射频信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 CC2541位于 Launchpad 上还是定制电路板上? 您能否分享如何连接调试器?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我无法插入图片。 CC 调试器通过 RESET_N 引脚、TD 引脚(P2.1)和 TCK 引脚(P2.2)连接 CC2541。 CC 调试器为我的演示板供电。 该演示板是自定义板、可以与智能手机正确通信。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要确认、您的调试器是否按照以下 E2E 主题中所示进行连接?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/201435/cc-debugger-connection-to-cc2541

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我有权限上传图片. 我的连接与下图相同。

    应用程序实际上可识别 CC2541。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 当您尝试发送 RF 命令时是否收到一个错误消息?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有错误消息。 请参见下图。

    "LOCK_STATUS"图标为灰色。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的屏幕截图。 您能否验证您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio?

    此致、

    1月