This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:如何启用 Zephyr BT_DBG

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1350662/cc2652psip-how-to-enable-zephyr-bt_dbg

器件型号:CC2652PSIP

我当前正在使用 simple_mesh 节点示例、想要通过打开 Zephyr 的 BT_DEBG 了解其中运行的操作。

是否可以快速启用该功能、或者需要进行哪些设置才能启用该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将对此进行研究、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 BT_DBG 已经启用、但是您需要在"mesh/Zephyr/include/logging/log.h"中提供自己的记录功能

    我建议您查看此常见问题解答: [FAQ] CC2642R:使用"BLE_LOG_INT_"功能的提示和技巧-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - 用于启用日志记录功能的 TI E2E 支持论坛。

    我希望这份帮助

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanguy:

    感谢您的答复。

    因此,如果我理解正确,我需要研究中提供的方法和功能osal.c,然后修改或复制它们以实现中所需的功能log.h,是这样吗?

    此致、

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    您不必复制它们、您可以直接称为它们。 但是您可能不得不使用包装程序、因为我不确定2个 API 是否直接兼容。

    此致、

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tanguy:

    感谢您的建议! 我将进一步研究这两个 API、并尝试使用这种方法来集成它们。

    此致、

    尼尔