This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:TCXO 使用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1350303/cc2340r5-tcxo-usage

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

专家、您好!

我们的客户希望使用 TCXO 而不是 XTAL。

在这种应用中、 他们有一些问题。

1)如何连接?  TCXO 输出应连接到 X48P ,X48N 应打开,对吗?

2) 2)软件设置?  我在 HFXTCTL 寄存器中找到了 TCXOTYPE 寄存器设置。 该位应根据 TCXO 输出类型 CMOS 或削波正弦波进行设置、对吧?

3)他们是否还应注意其他问题?

4) X48P 使用哪条 CC2340R5电源线?

此致、

A: 藤中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San,

    感谢您的咨询。

    1)正确的连接方案。 我们的器件支持

    2)正确。 此外、同一个寄存器上还需要设置另外两个位:TCXOMODE 和 EN

    但有一个重要方面:目前我看不到对 TCXO 的正式软件支持,这种支持应该在 SysConfig -->器件配置模块中配置。 在这种情况下、请告知您的客户此程序尚未完全验证。

    4)我不确定我是否理解你的问题。 您是否想知道哪些 VDDS 或 VDDR 引脚连接到时钟子系统? CC240R5上的所有电源引脚互连。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    关于#4、 是、您对我的问题的理解是正确的。
    他们想知道应该将哪个电压输入到 X48P 中、所以想要确认连接的是哪个电源引脚。

    此致、

    A: 藤中市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    此外、您提到了客户应设置 EN、这个位0吗?

    那么、总的来说、客户应该设置 TCXOMODE= bit 7、TCXOTYPE = bit 6且 EN= bit 0?

    此致、

    A: 藤中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San,

    他们想知道应输入 X48P 的电压,因此希望确认连接的是三次电源引脚。

    我检查了一些内部资源、并验证了 TCXO 输出必须介于0至 VDDR 之间。

    所以,完全而言,客户应该设置 TCXOMODE= bit 7,TCXOTYPE = bit 6,而 EN= bit 0?

    是的、必须正确配置和设置这三个位。

    我重申、我们目前在 SDK 中不对 TCXO 提供官方支持、因此请告知您的客户自行承担使用风险。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、desouza、

    如果它们使用 削波正弦波/直流耦合 TCXO、

    交流耦合是否支持 TCXO 输出和 CC2340R5 X48P 输入(意味着它 可以输入内部直流偏置?)   

    还是仅支持直接连接?

    此致、

    A: 藤中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San,

    我不确定我是否理解您的问题。 是否使用在 GND (0V)电平周围变化的时钟信号?

    如上所述、X48P 引脚接受从0V 到 VDDR 的输入。

    交流耦合正弦波的范围为-VDDR/2+VDDR/2、因此超出了 X48P 引脚的范围。

    如果您的意思有所不同、敬请告知。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔