This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:在硬件中刷写.hex 文件后、simple_central 示例代码卡在两者之间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1353487/launchxl-cc26x2r1-simple_central-example-code-stuck-in-between-after-flashing-hex-file-in-hardware

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC2642RSysConfig

大家好!

我使用的是简单的中央示例、因此基本上我们额外使用了3个基于中断的 GPIO 引脚。 当我们按键时、它将调用 SimpleCentral_keyChangeHandler (uint8 keys)函数、  该函数将触发 SimpleCentral_processAppMsg (scEvt_t * pMsg)中的函数 SC_EVT_KEY_CHANGE;在此事件中按下的按键将被处理(应用程序函数)。 因此、我们使用1个 GPIO 进行扫描(确定)、使用第2个 GPIO 进行 doGATWrite 函数、使用第3个 GPIO 也进行  doGATT 写入。 我已附上以下图片、请查看。

因此,基本上我的按钮功能是:-  

1) GPIO 按钮1 -通过调用  SimpleCentral_doDiscoverDevices 进行扫描
2) GPIO 按钮2 -  通过调用 SimpleCentral_doGattWrite (uint8_t index)来生成 GATTWRITE

3) GPIO Button 3 - GATTWRITE、通过 使用不同的索引值调用 SimpleCentral_doGattWrite (uint8_t index)。 (即不同的数据)使用句柄 ID 发送。

#我的查询是:  

1)当我在调试模式下将我的硬件与 CC2642r 芯片与 LaunchPad 连接时、GPIO 按钮的所有功能都可以正常工作 、但有时它会卡在 SimpleCentral_spin (void)中、这是一个无限循环、因此会卡滞。 但是、由于 connIndex 仅为0或1、因此它是如何来到该函数的。 它不应该出现。

2) 2)当我用 cc2642r 芯片在硬件中刷写 simple_central 的.hex 文件时、没有 GPIO 按钮正常运行、我想它在程序(代码)中某处会卡住、不知道为什么会发生这种情况、我使用了 TI 的 simple_central 示例代码。 是否存在任何延迟、或此代码进入睡眠模式且我需要将其唤醒。 请告诉我该怎么做。

 但我注意到有人认为、当我取出电池然后重新连接设备时、某个时候器件工作、但有时它不工作。 所有 GPIO 按钮都不会生成中断为什么会发生、原因是时钟或程序在某个地方 卡住、请告诉我、在 SimpleCentral_spin 函数中无法正常执行调试操作为什么使用此功能。  

是否有人知道为什么程序有时会遇到残桩。

CCS - 版本:12.5.0.00007

TI LaunchPad - cc2642r

SDK 版本- 7_10_01_24

SIMPLECENTRAL _ASSERT (connIndex < MAX_NUM_BLE_CONns);

#define SIMPLECENTRAL_ASSERT (expr ) if (!(expr )) SimpleCentral_spin();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您获得支持、

    如果我正确理解了您的问题、即 当 connIndex 大于或等于 MAX_NUM_BLE_CONNS 时、程序会在 SIMPLEECENTRAL 中崩溃、这是正确的吗?

    您能否向我提供以下信息:

    此致

    丹桂语